This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX2889:TMUX2889

Guru**** 2506735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1332779/tmux2889-tmux2889

器件型号:TMUX2889

尊敬的 TI

我是 seunghyeon yun、负责 RF 部件。

我需要新器件的电路配置如下图所示。

我需要一个正/负电压来运行负载设备、如 aa H 桥。

在配置电路时、我可以使用以下推荐的器件。


1)正/负电压
->输出电压电平(+3V~-3V)
2) 200~μ A 300mA @Ω 通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、您好!

    1、此器件可支持通过它的3v 或-3V 信号。 但是、如果您要传递电压摆幅为3V 至-3V 的信号、我们需要确保该信号的频率为 (<20kHz)频率、以确保信号不会衰减。

    您的输入信号的频率是多少?

    此器件还应能够处理您在产品说明书这一部分提到的电流。

     

    请告诉我您的输入信号的频率是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Kameron Hill

    我是 Romualdo Yun 负责硬件部分。  

    请参考下面的。

    1. 输入信号的频率是多少?

      A)通常我们计划使用直流信号。

        但是、如果我们需要 PWM 信号、可以将大约1KHz (低于20kHz)的 PWM 信号用于我们的电路。

    此器件还应能够处理您在产品说明书这一部分提到的电流。

      A)电流规格足以满足我们的电路要求。 (最大300mA@室温)

    此外

    您是否有其他产品要推荐? 或者我可以直接使用该产品吗?

    如您所知、 我需要正/负电压来运行负载器件(方框图中为蓝色)。

    我将等待您的回答。

    谢谢。

    罗穆阿尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、您好!

    根据您对我问题的回答、此设备将适合您的应用!

    您只需使用该器件即可、因为它在单电源下运行时仍然会传递正负信号。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    卡梅隆