This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:SDI 多路复用器2:1 (更新)

Guru**** 2511925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1372519/tmux1511-sdi-mux-2-1-update

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: DS25CP104A

工具与软件:

您好!

在这里讲过、我想制作一个2:1多路复用器来切换2个 SDI 视频线路(仅使用 HD-SDI、因此带宽约为1Gb)。

第一次尝试失败。  

我按照 Kameron Hill 的评论 添加了大约75个电阻器来将未使用的引脚连接至 GND。

下面是新的原理图设计:

我拿到了板并组装了部件。

这次开关的工作效果要好得多。 但仍然存在一些问题。

SDI 输入电缆较短(小于30cm)时、效果良好。  

如果时间较长、则 不会有输出视频。 (有太多的噪声或串扰导致接收器无法显示视频)

我还为其他感兴趣的人附上了完整的 PCB +原理图。

e2e.ti.com/.../SDI_2D00_Mux_2D00_v1.0.3.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Morteza、

    好的、看看您的原理图、我认为 TMUX1511不会导致您在使用长 SDI 电缆时看到的错误。

    这是一个 讨论 SDI 系统设计的好视频。

    我不是 SDI 专家、但是从收集到的数据以及查看您的原理图中、您可能需要称为自适应电缆均衡器的东西。

    让我让另一个 TI 团队为您提供帮助

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    我需要使用 Tektronix WFM 测试电路板并反馈。

    关于您提到的电缆均衡器、我认为它会带来一些问题(如果我错了、请更正我):

    1. 电缆均衡器的输出为差分输出、但 SDI 为单端输出。 因此、有两个选项:
      1. 使用 电缆均衡器的一个输出并端接另一个、
      2. 将多路复用器更改为差分多路复用器。
    2. SDI 为75欧姆、但电缆均衡器的输出为50欧姆(那么我还需要添加电缆驱动器)
    3. 该项目的主要目标是制造一款简单的开关(减少 BOM 数量和空间)。
      我已经使用 DS25CP104A 设计并成功测试了 SDI 交叉点开关。 它很笨重,但运行良好。

    非常感谢您的支持。

    Morteza.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morteza:

    感谢您的答复、让我尝试根据我的理解解释我所知道的内容。

    根据我所了解的内容、您可以 通过端接未使用的输入和输出来在单端配置中使用均衡器。

    我不确定此器件、因为我发现 e2e 中 说存在具有75欧姆输出阻抗的均衡器。 我确实理解这种混淆、但如果您希望使用哪种均衡器、我们可以等待 SDI 团队仔细查看、然后解释如何使用以及使用哪种均衡器。

    3.我认为这款器件具有比 TMUX1511更多的集成功能,并且具有帮助它在此应用中表现良好的均衡器功能。

    如果在 TMUX1511中使用更多元件不合适、那么使用  SDI 交叉点开关可能是我们的最佳选择。

    如果有任何帮助、请告诉我、我们可以等待、看看 HSSC 团队在此是否有任何意见!

    此致、

    Kameron