工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在使用 CD4053、如下所示。 他们发现未选择的输出具有~1.8V 电压。 这是否正常? 为什么有悬空1.8V? 我们试图通过1k 电阻进行下拉、仍然找到该电阻的非零电压。 这个1.8V 电压是否会对器件造成损坏? 谢谢。
此致、
Yang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在使用 CD4053、如下所示。 他们发现未选择的输出具有~1.8V 电压。 这是否正常? 为什么有悬空1.8V? 我们试图通过1k 电阻进行下拉、仍然找到该电阻的非零电压。 这个1.8V 电压是否会对器件造成损坏? 谢谢。
此致、
Yang
您好、Yang、
当电源电压为5V 时、通过器件发送1.8V 信号应该没有问题、不会导致问题。
您能告诉我在使用1k 电阻作为下拉电阻时、您在上读出的电压。 您的客户能否使用50欧姆下拉电阻器尝试该测试?
您的 A 通过此设备的信号的频率是多少?
在多路复用器电源打开之前、客户是否在 IO 引脚上施加电压?
4.客户是否在多个 cd4053设备上看到此错误?
请让我知道你想什么,我可以更深入地研究这个现象。
此致、
Kameron
尊敬的 Kameron:
我在这里得到了一些更新。
首先、客户仅在未选择的引脚12上使用10k 下拉电阻器进行了测试。 今天、客户 在选定的引脚13和未选定的引脚12上都使用10k 下拉电阻器进行了测试。 引脚12和13都具有 PD 电阻器、未发现问题。
一些测试结果如下所示。
2.频率为0 (直流信号、2.5V 或0V)。
3.不
4.是的。 可以复制100%。
引脚12和13连接了放大器缓冲器。 问题是、
1) 1)如果我们在没有 PD 电阻器的情况下直接使未接收到的引脚悬空、 此1.8V 电压是否会对器件造成损坏? 为什么有1.8V 电压?
2) 2)还是始终建议客户在引脚12和13上添加10k 或更小的 PD 电阻?
谢谢。
此致、
Yang
您好、Yang、
1.8V 电压不会损坏器件、出现它的原因是引脚悬空时器件的内部漏电流。
您可以将未选择的引脚保持悬空、因为其上的1.8V 电压不会损坏器件!
此致、
Kameron
尊敬的 Kameron:
我懂了。 感谢您的帮助。
此致、
Yang