请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3100 “线程 :CC3200”中讨论的其它部件
您好,
当有效连接丢失(例如,由于重置 AP)时,当 CC3100尝试重新连接时,将收到以下错误代码:
#define SL_WLAN_DISCONNECT_PREV_AUTH_NOT_VALID (2)
#define SL_WLAN_DISCONNECT_CLASS2_FRAME_FROM_NONAUTH_STA (6)
#define SL_WLAN_DISCONNECT_CLASS3_FRAME_FROM_NONASSOC_STA (7)
当前的 Service Pack 版本是2.14.0.0,我已经从最新的 CC3200 SDK v1.5移植了最新的主机驱动程序固件。
如何使重新连接成功?
谢谢你