“线程 :CC3200”中讨论的其它部件
大家好,
我正在考虑更改我的 CC3100连接的证书。 为此,我已开始检查 由 ISRG Root X1签署的服务器证书。 在我的 CC3100上设置根证书并使用 ISRG 根 X1签署服务器证书后,我 遇到了连接问题-没有任何 TI 密码可以建立安全连接(通过 TLS 1.2)。 我收到了两种类型的错误-340和-155。 是的,我尝试了上 一个 SP (2.14.0.0)。
起初,我认为这个问题与签名算法有关- ISRG Root X1是 sha256RSA (在我的常规工作中,我使用 sha1RSA 签名证书)。 但当我尝试使用安全 TI.com 时,我发现您正在使用 DigiCertst 的 sha256RSA,我可以连接到 TI.com (尽管并非所有密码都成功)。
当我将 DigiCertst 与 ISRG Root X1进行比较时,唯一有意义的区别是 RSA 公钥(ISRG Root X1的大小为4096)。 请在此处确认公钥大小是否是限制因素?
如果是,是否有方法让4096 PK 大小的证书与 CC3100配合使用。
如果没有,请提供建议。
此致,
亚历山大