请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3235MODAS 您好 TI,
我需要开发一个 WiFi 应用程序,该应用程序可以接收 http 数据流,对其进行加密并通过 Web 套接字发送数据流。
如上所述,使用 CC3235MOD 可以获得什么传输速度?
我可以同时拥有多少个数据流?
非常感谢。
最好的草本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI,
我需要开发一个 WiFi 应用程序,该应用程序可以接收 http 数据流,对其进行加密并通过 Web 套接字发送数据流。
如上所述,使用 CC3235MOD 可以获得什么传输速度?
我可以同时拥有多少个数据流?
非常感谢。
最好的草本
您好,Albgarc2014,
CC3235MODAS 的数据表指定设备的应用吞吐量取决于是实施 TCP 还是 UDP:
此外,设备上还有16个 BSD 插座可用于互联网和应用协议。
最佳
瑞安