主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994,, CC3120, CC3100, MSP430F5529
我正在MSP430FR5994 MCU上使用bootxl-cc3120mod增压器组件。 我正在尝试使用WiFi模块通过MSP430在互联网上进行通信。 我已成功配置,可以使用移动应用程序使WiFi模块ping我网络上的另一台计算机。 因此,它已成功配置。 我没有使用任何类型的RTOS。 当我将SL_Start()函数放入我的代码时,无论我使用什么编译器,编译都会给我错误。 对于IAR,错误是 "Undefined external 'shl_Start' referred in WIFI" ,文件名为WIFI.C. 在必须添加include目录的预处理程序部分,我放置了SDK wifi插件4.20 .00.10 ,但这给了我更多的错误,所以我尝试了cc32xx SDK 5.30 .00.08。 我还尝试使用xdctool,并附上了结果的图片。 这是我的WIFI.c代码
#include <ti\drivers\net\wifi\device.h>
包含"macros.h"
包括"MSP4S.h"
字符wifi3120 (void){
CHAR连接= NUM0;
连接= SL_Start (NULL,NULL,NULL);
回路连接;
}