请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC3135MOD 您好,
我在使用大约939字节的SL_Send时遇到问题, 出现致命错误SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT。 但是,当使用小于500 字节的有效负载时,它工作正常。
我知道SL_Send最多可以处理1460字节,但为什么即使在939字节也会出现错误? 是否有办法解决此问题并使用最多1460字节?
我们使用UART作为CC3135MOD和MCU之间的通信线路。 使用UART时,发送的字节数是否有限制?
提前感谢。