TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:在执行大约939字节有效负载的SL_Send时SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT

Guru**** 245655 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1101412/cc3135mod-sl_device_event_fatal_driver_abort-when-doing-sl_send-of-payload-of-around-939-bytes

部件号:CC3135MOD

您好,

我在使用大约939字节的SL_Send时遇到问题, 出现致命错误SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT。 但是,当使用小于500 字节的有效负载时,它工作正常。

我知道SL_Send最多可以处理1460字节,但为什么即使在939字节也会出现错误?  是否有办法解决此问题并使用最多1460字节?

我们使用UART作为CC3135MOD和MCU之间的通信线路。 使用UART时,发送的字节数是否有限制?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这似乎是移植主机驱动程序时出现的问题(例如堆栈溢出)。 发送时不存在939字节的限制。

    一月