我有一个具有 CC3100MOD WiFi-Chip 的器件、我想使用 WiFi-Direct (P2P)将其连接到 PC 或智能手机。 当我使用按钮作为安全类型时、连接已正常工作、但我希望它能够使我的设备存储密码/引脚、并且 PC/智能手机必须使用该密码/引脚进行连接。 我希望它与 AP 模式类似、但用于 WiFi Direct。
我已经尝试将 sl_WlanConnect ()函数中的 secParams.Key 与按钮/引脚键盘/引脚显示组合设置为所需的密码/引脚、但这些都不起作用。 我在 simple-Link 驱动程序的发行说明中看到,当密码字符串不是以 null 结尾但也没有问题时,会出现问题。
您对我如何使这项工作有什么建议吗?
就这样、我的设备没有屏幕、我使用 Microsoft UWP WiFi-Direct 示例以及我自己的自定义 C++/WinRT 应用对其进行了测试