This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:SL_START 和 SL_CONNECT 时间

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1110431/cc3135mod-sl_start-and-sl_connect-time

器件型号:CC3135MOD

您好、Expoert、

我们的客户测量了以下时间。

1. sl_start 至 sl_start_Callback (模块启动) 1.6秒。

2. sl_connect 至 sl_connect 返回 (TLS 连接) = 4.2秒

他们觉得每次都要花一点时间。  

这 种正常行为是否正常、是否有任何方法可以改善这种时间?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 CC3135数据表第8.14.3章中的复位时序 - 1.6秒似乎正常。  

    TLS 连接时间取决于 Cypher 套件和其他 TLS 参数。  

    主机 SW 侧也可能会出现延迟。 确保 sl_task 具有高优先级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我们的客户使用 SL_SEC_MASK_TLS_ECDHE_ECDSA_ABLE_AES_128_GCM_SHA256。

    在这个套房里,时间是否正常?

    此外、"其他 TLS 参数"是什么?

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有每个 cypher 套件的预期时间。