This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:致命错误代码 SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT?

Guru**** 535315 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1117935/cc3130-fatal-errorcodes-sl_device_event_fatal_driver_abort

器件型号:CC3130

你(们)好

查看规格:

在 SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT 下、显示为:

"通知致命错误。 主机驱动程序被置为有效。
用户必须执行设备重置。"

这个"只"要求 CC3130或者完整系统的复位吗?

谢谢。

BR

Jørgen 总线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorgen、

    错误代码  SL_DEVICE_EVENT_FATAL_DRIVER_ABORT 确实需要对主机(MCU)器件进行复位、我认为这是整个系统的意义。

    希望这对您有所帮助、

    Rogelio