您好 Champ、
我正在向我的客户提出要求。 很抱歉、我不熟悉 WiFi 解决方案。
客户仍在使用内核3.4.56的 OMAP4460。
由于 之前的 WiFi 模块不再生产、他们需要评估新的 WiFi 模块。
2~3、客户想知道可以将何种级别的 wifi 模块与内核3.4.56的 OMAP4460进行比较、以便这些产品能够持续销售年吗?
感谢您的任何评论、
Johnny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Champ、
我正在向我的客户提出要求。 很抱歉、我不熟悉 WiFi 解决方案。
客户仍在使用内核3.4.56的 OMAP4460。
由于 之前的 WiFi 模块不再生产、他们需要评估新的 WiFi 模块。
2~3、客户想知道可以将何种级别的 wifi 模块与内核3.4.56的 OMAP4460进行比较、以便这些产品能够持续销售年吗?
感谢您的任何评论、
Johnny
Johnny、
不确定我们在这里能真正推荐什么、因为客户运行的是非常旧的 Linux 内核和 MPU 版本。 客户可以尝试查看 WiLink8: https://www.ti.com/wireless-connectivity/wi-fi/products.html#p2792=External%20MPU 。 WiLink8 WiFi 需要 SDIO 接口、BT 使用 UART。 由于内核非常旧、客户可能必须将 WiLink8驱动程序反向移植到此内核版本
序列号
SN、
您是否意味着客户仍可以使用 内核3.4.56的 WiLink8驱动程序? 您建议使用哪种版本的 WiLink8驱动程序?
我只能在 https://www.ti.com/tool/WILINK8-WIFI-NLCP#downloads 上看到 R8.8和 R8.7SP3。 其中一个可以满足吗?
如果我有误解,你会 告诉我它在哪里?
感谢你的答复。