我在收发器模式下将 CC3235OMOD 用于工厂自动化应用。
我能够使用 CCS 版本10.4.0中的 comon.syscfg 将 GPIO 模式设置为"动态"
但我在 CCS 版本11.1.0.11中未找到动态模式
我需要在程序中更改 GPIO 端口的输入/输出模式。 如何在 CCS 11.1.0.11中执行此操作?
为什么升级的 CCS 不提供 GPIO 的动态模式?
此致、
J.Y. Kim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在收发器模式下将 CC3235OMOD 用于工厂自动化应用。
我能够使用 CCS 版本10.4.0中的 comon.syscfg 将 GPIO 模式设置为"动态"
但我在 CCS 版本11.1.0.11中未找到动态模式
我需要在程序中更改 GPIO 端口的输入/输出模式。 如何在 CCS 11.1.0.11中执行此操作?
为什么升级的 CCS 不提供 GPIO 的动态模式?
此致、
J.Y. Kim
尊敬的 J.Y.:
请参阅此处的 GPIO 驱动程序 API 文档(CC32xx SDK 的6.10.00.05版): https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05/docs/drivers/doxygen/html/_g_p_i_o_8h.html
具体而言、在 Initializing the GPIO Driver (初始化 GPIO 驱动程序)部分中、它指出:
GPIO_init() 必须在任何其他 GPIO API 之前调用。 此函数 根据定义的设置配置用户提供的 GPIO_PinConfig 阵列中的每个 GPIO 引脚。 用户还可以 在使用 GPIO_setConfig()和 GPIO_setCallback() API 调用 GPIO_init()后动态重新配置引脚。
GPIO_init()默认 从 Board_init()调用 。 多次调用 GPIO_init() 是安全的。
此致、
Jesse
尊敬的 Jesse:
感谢您提供相关信息。 我将跟进您的指南、如果仍有问题、请回来。
此致、
J.Y.
您好、Jesse、
现在、我了解了整个图片、我不需要回滚到 CCS 的旧版本。
谢谢。
此致、
J.Y.。