This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831:"Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 命令的影响

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1110756/wl1831-effects-of-send_hci_vs_drpb_enable_rf_calibration_enhanced-command

器件型号:WL1831

我被要求使用 TI WL1831查看 Murata 器件(LBEP5CLWTC-631 (类型 WT))的蓝牙问题。

有时、在默认 BTS 启动脚本中添加了命令、以限制发射功率、从而避免在较高功率设置下运行的器件需要进行额外认证。

 

命令序列以以下命令结尾、并在电子邮件中添加注释、建议锁定新的电源设置需要这样做。

 

SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000800、0x01

Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000、0x00、0xfdfb、0x00  

 

最近、我们在新工厂工作时注意到、WL1831所见器件的数量每五分钟可能会发生大幅变化。 有时、数字会被减少(有时变为无)有时它会恢复、有时任何变化都是微不足道的、通常情况下、变化是根据5分钟的时钟周期发生的。 查看"Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced"的文档、我们看到定期校准默认每五分钟运行一次。

 

我们更改了周期性校准频率、并看到故障频率从5分钟变为我们提供的新值。

因此、我们确信这与我们看到的错误的来源相关、我们在第一个错误之后添加了此命令。

 

SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x01、0xff、0x00000000、0x01

Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000、0x00、0xfdfb、0x00

我们认为这应该关闭周期性校准、在测试这种情况时、我们停止了扫描看到的设备数量的任何常规跳跃。

 

但是、我们不确定该序列是否可能产生任何副作用。 这归结于有关周期校准所做工作的讨论。 该文档将所有测试描述为默认禁用、这表明停止测试不会产生任何影响、但我们不确定这一点、并希望确认在正常运行期间禁用定期校准是无害的。

 

谢谢

Andrew Roca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

     禁用定期校准时、我不能想到任何主要问题。 但是、看起来最新指定的命令已启用定期校准:

    客户是否专门选择了定期校准模式?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户添加了一系列 Send _HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector 命令来限制发射功率、从而简化认证。 一次性校准被添加到"锁存"这些命令的效果、如下序列中的注释所示。

    #运行 TPC 校准以将 ACW (振幅控制字)更新为 PA
    Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000800、0x01
    WAIT_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000、任意、HCI_DRPb_END_VS_Calibration_ENAB_ENABLE_RF 校准 0x00
    

    在这种情况下、有充分证据表明、此一次性命令引入了我们所看到的问题。

    由于发布的默认周期为5分钟、 我想知道计时器在默认情况下是否正在运行、但校准列表(位图)为空、因此通常在计时器过期时不会发生任何情况、但在这种情况下、一次性校准已修改校准列表、因此现在校准已激活、并在计时器过期提示时运行 我们看到的问题。

    您认为这个想法有道理吗? 它会按照类似的命令执行操作

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000000、0x01
    

    乐于助人?

    谢谢

    Andrew Roca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我明天将在这里跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我还有点困惑客户为什么要从原始命令更改:

    (1)  Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB, 0x00, 0x00000800, 0x01

    《WiLink 8 HCI 命令指南 》文档中提到的以下命令:

    (2)  Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB, 0x01,0xff, 0x00000000, 0x01

    第二个命令(2)实际上 是启用定期校准。 您是否建议客户注意到第一个命令(1)会定期出现性能变化? 我了解客户想要限制输出功率、但我很困惑第一条命令是如何每5分钟改变一次性能的。 将 Mode 参数指定为"Init calibration"时、"Periodic Options"参数甚至不可用。

    根据 WiLink8 HCI 命令指南设置功率矢量表后、我建议客户使用(1)。 如果您可以通过(1)澄清客户是否定期遇到性能问题、我们可以在此处继续调试。 否则、我建议客户使用(1)。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始命令是

    我们有一个核心问题导致我们考虑这一点。 我们有一个位置应用程序、用于扫描 BT 信标。 
    在测试过程中、系统似乎一次停止查找任何其他蓝牙设备几乎完全5分钟。
    根据时间对发现的蓝牙设备数量进行图形化表示检测到的蓝牙设备数量具有非常明显的五分钟节律。

    即使继续发现某些器件、被检测到的蓝牙器件的数量也会发生巨大变化。
    五分钟的周期之后发生的变化。

    搜索此变量性能的来源后、我们选择了校准计时器(默认为五分钟)。
    我们已经发出此命令来锁定新的功率值。

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000800、0x01

    因此、这被认为是可疑的。
    如果我们更改为校准计时器周期、则扫描变化的节律会发生变化、以匹配新的校准频率。

    因此、我们尝试遵循
    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000800、0x01 

    使用

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x01、0xff、0x00000000、0x01
    它应将定期校准的周期设置为无穷大、这似乎是一个改进。 
    有人担心,虽然它在办公室条件下工作,但它可能会产生副作用,从而导致原始查询。
    有证据表明、即使不发布初始扫描、也存在此扫描灵敏度问题 

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000800、0x01
    
    
    目前仍在研究这一点以及一些证据、证明至少在我们的系统上、系统的软件复位/重新启动无法完全复位此器件、并且需要重启电源。 

    但愿这对您有所帮助

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    只是为了澄清、客户注意到即使在运行标准 TPC 校准时也会出现周期性问题?

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000800、0x01 

    [引用 userid="524938" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/wi-fi-fi-forum/11107566/wl1831-effective-ofy-send_HCI_Vs_drpb_enable_rf_calibration_enhanced 命令/4123931#4123931"]即使存在初始扫描问题,也没有发出此问题的证据[引用用户的初始灵敏度:

    是否有与上述陈述相关的日志?

    本主题中的建议可能 会有所帮助。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、系统运行

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、0x00、0x00000800、0x01

    命令的一部分、然后继续显示故障、这就是我们开始查看这一点的原因。

    即使没有发出命令、也有一个显示故障的日志、但生成该命令的工程师使用了测试脚本、并且我不相信处理器复位会触发1831的正确复位。 在手动测试过程中、即使发出多个重新启动命令后、扫描检测计数也低于预期值、但在系统电池取出几秒钟后、系统电池恢复到正常水平、然后更换。

    另外、我们还提供了 PDF、说明这些命令仅记录第一个参数(单次触发或周期)的值0和1、但在4.1.3.4节中

    我们可以看到

    HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX (0xFDCA)

    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、1、0xFF、0x00000000、0x01
    禁用 RXRX 周期校准
    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、3、0xFF、0x00000000、0x01
    #禁用 RXRX LNA (周期性)校准
    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB、4、0xFF、0x00000000、0x01

    没有记录的值。

    请注意、定期校准计时器的默认值为0x1E (5分钟)、要禁用计时器、该值为0xff、因此默认情况下计时器始终运行、单次触发不会影响计时器。

    我想知道一次性位字段0x00000800是否使发送校准保持启用状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    以下是调试输出功率降低时的性能问题的建议:

    1.删除/注释任何对定期校准的引用

    2.按照 WiLink 8 VS HCI 命令指南 第4.1.3.2节中的步骤将输出功率降低到所需的水平(包括第42页上用于 TPC 校准的步骤5)

    3.运行 HCI_VS_DRPb_Tester_Con_TX命令以测试性能

    4.[如果适用]如果周期性问题仍然存在、则添加第4.1.3.4节中的禁用定期校准命令

    如果您仍然注意到周期性问题、我们将需要继续 获取固件和 HCI 日志

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一位工程师目前正在查看此内容(我已向他发送您的回复)、他上周在度假、目前正在等待定制 PCB 以帮助进行测试。 我稍后会与他交谈、并尝试更新他。

    谢谢

    Andrew Roca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我是 Andrew Roca 的同事(Andrew F)。 我观察到 HCI_VS_GET_System_Status 响应中报告的"温度指数"变化与性能下降相关。 两个器件都使用相同的 BTS 文件、其中包含以下序列:

    # Run TPC calibration to update the ACW (Amplitude Control Word) to the PA
    Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB, 0x00, 0x00000800, 0x01
    Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000, 0x00, 0xfdfb, 0x00

    Send_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced 0xFDFB, 0x01, 0x01, 0xffffffff, 0x00
    Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Enhanced_Event 5000, 0x00, 0xfdfb, 0x00

    即执行单次 TPC 校准、然后我明确地将重校准周期设置为10秒、不要更改过程位图(特殊值0xFFFFFFFF)、也不要覆盖温度条件。 顶部的图形显示了这两个设备(均位于空调办公室的办公桌上)在每次定期扫描中如何看到不同的 UUID 数量。 这些器件足够接近、我们希望接收到的 UUID 数量具有密切相关性。 "器件1"(蓝线和红线)、但我们可以合理地预期会有一些偏差。

    底部的图形显示了从同一时间刻度上对 HCI_VS_GET_System_Status 命令的响应中获取的"温度指数"和"检测到的温度"数据。

    观察结果和问题

    1. SWRU442B (https://www.ti.com/lit/ug/swru442b/swru442b.pdf)定义温度指数的值0-4 (请参阅第4.1.4.2节)。 两个器件都只报告值6和7、这些值未定义。 是否有一个 SWRU442B 的更新版本来定义这些新值?
    2. 当"检测到的温度"低于30°C 时、"器件2"转换为"温度索引" 6、而"器件1"保持在温度索引7中。 器件1表现出一致和更好的性能。 这两个观察结果是否相关?
    3. "温度指数"值6和7之间交叉是否有任何已知的原因导致性能发生如此重大的变化?

    ""="" src="https://e2e.ti.com/resized-image/__size/1440x547/__key/communityserver-discussions-components-files/968/performance_5F00_changes_5F00_when_5F00_temperature_5F00_index_5F00_changes_5F00_for_5F00_ti_5F00_forum.png">

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew F.、您好!

    我明天将在这里跟进。

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jacob。

    对此进行了任何更新? 如果您需要从 HCI 接口获取其他数据、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Andrew、

    我将在明天跟进。

    最棒的
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我会坚持您所链接的指南(最新)中给出的温度建议。  

    [引用 userid="527884" URL"~°μ C/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii-fi-fi-forum/1110756/wl1831-effective-ofy-send_HCI_Vs_drpb_enable_rf_calibration_enable-command/4148576#414876"]、而"器件温度指数在"温度"低于"温度值7°C"中保持为"低于"温度值7°C、而温度系数6°C。 器件1表现出一致和更好的性能。 这两个观察结果是否相关?[/引述]

    有了这条评论、您建议温度指数7的性能优于6? 从我们的固件中可以看到、6表示温度区域高于20、7表示温度区域高于30。 我不知道为什么这些内容被遗漏在文档中。

    BR、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="456020" URL" URL"~/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wii/fi-fi-forum/11107566/wl1831-effective-ofy-send_hci_vs_drpb_enable_rf_calibration_enable-command/4154029#4154029"]您认为温度指数优于温度指数6? 从我们的固件中可以看到、6表示温度区域高于20、7表示温度区域高于30。 我不知道为什么这些内容被遗漏在文档中。[/引述]

    我观察到、在温度指数之间切换会导致更多的"校准程序"事件发生、任何校准程序都可能导致性能显著降低。

    我们的目标是确定我们为什么在"重校准"之后看到性能显著下降

    观察结果表明、固件的工作方式如下(在伪代码中):

    On time expiry:
        if (current_temperature_index != previous_temperature_index) || override_temp_condition, then:
            do_recalibration_procedures()

    我的问题:

    1. 为什么"校准"有时会导致一个校准和另一个校准之间的性能明显较差?
    2. 什么"过程"(如4.1.3.1 SWRU442B 部分中的过程位图中定义的)是 WL1831温度的函数?
      例如、如果温度指数发生变化、是否需要重新运行发射功率控制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我将在下周跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您是否能够提供更新?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    这对我们来说仍然是一个未决问题。 请提供任何后续信息吗? 我很高兴尝试回答您可能需要帮助您的团队的任何后续问题。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    对于此问题、获取我 之前在该主题中提到的固件日志将非常有帮助。 您提到的定制 PCB 是否已交付?

    我可以在固件中确认可以根据温度变化事件运行校准、但我不确定在您的情况下进行校准的确切原因。 固件和 HCI 日志将大有帮助。

    谢谢、
    Jacob