This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200STK-WIFIMK:低功耗 WIFI 应用

Guru**** 1709640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1128540/cc3200stk-wifimk-low-power-wifi-application

器件型号:CC3200STK-WIFIMK
主题中讨论的其他器件:CC2640CC3200

我有一个应用、BLE 使用 cc2640、我想以超低功耗将我的应用迁移到 wifi。

在具有0dBm 功率输出的主动传输期间、cc2640控制器的总功耗以及整个电路为4.5mA、这非常适合我的应用。

在我的应用中、我正在采集模拟信号并通过不同的特性传输到与蓝牙连接的智能手机、我每秒连续传输400字节的数据。

我想对 WiFi 执行同样的操作。 我是否有机会在 WiFi 中执行类似的应用、但会限制功耗? 我已经介绍了 CC3200和 CC3220、但很困惑它们是否能满足我的要求。

是否有任何控制器或处理器可满足我的要求?在主动 WiFi 传输期间、我的应用的功耗不能超过15mA?每秒将传输400个数据以实现连续传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    通常、Wi-Fi 比 BLE 更耗电。 但是、如果您降低了连续连接要求、您可能能够满足您的功耗要求。 请查看 CC3X00电源管理优化和测量。 例如、我看到每5秒使用 TCP 连接一次具有以下功率分布的表:

    谢谢、
    Jacob