This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX 认证:WL1835MOD

Guru**** 2503925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1129925/wl18xx-certification-wl1835mod

器件型号:WL18XX-认证
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

我们将使用 WL1835对基于 Linux /AM335的器件进行认证。 测试机构需要选择一系列特定测试模式的方法、包括专用模式 b、g 或 n

已使用 WiLink 8实用程序(如"calibrator"和"wlconf")设置示例器件。 参考文档 swru562介绍了"校准器"的选项、但未提及模式 b、g 或 n。您能不能建议如何选择这些特定模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看表3-5 @ https://www.ti.com/lit/ug/swru562/swru562.pdf

    TX 速率用于选择模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白-谢谢。 因此、"b"速率选项0-3是否还能确保使用 DSSS、"g"选项4-11使用 DSSS 和 OFDM 混合、以及"n"选项12-27仅使用 OFDM?

    我需要确定的是、我们的测试机构对于控制这些模式非常特别、如果没有测试、测试将无法继续进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为校准器工具没有专门指定调制类型的选项。 您可以查阅表8.7 @ https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1835mod.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助-根据表8.7、我能否假设如果我将比特率设置为例如、 1Mbps、它意味着使用 DSSS? 如果设置为54Mbps、将使用 OFDM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很好、非常感谢。