This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:供货情况

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1127288/wl1835mod-availability

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他部件:WL1837WL1835WL1837MOD

TI 能否就该器件和/或 WL1837的未来可用性提供建议? 我们有一个使用 WL1835的稳定工作设计、希望通过认证-所需的时间和成本很高、如果电流供应问题继续存在或器件过时、我们更愿意不进行认证。

此外、WL1837是否更适合长期供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    我将咨询我们的产品营销工程师、并与您联系。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick、

    WL1835MOD 和 WL1837MOD 均为 TI 通用器件、标准 TI 寿命政策 适用于这两种器件。 因此、就未来的可用性而言、我不会选择其中一个。 如果您已经有一个使用 WL1835MOD 的有效设计、我建议您使用它进行认证。 由于各产品对器件的需求很大、许多产品目前已缺货并已存在一段时间。 我们正在积极生产 WL1835MOD 和 WL1837MOD,我们建议您通过单击下面链接的“订购和质量”选项卡下的“当有可用时通知我”按钮,在器件返回库存后立即通知您。

    https://www.ti.com/product/WL1835MOD#order-quality

    BR、