请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD您好!
我正在搜索可用于以下地区/国家/地区的医疗设备(符合强制性法规和标准)的 WiFi/蓝牙组合模块:
- 欧洲
- 中国
- 日本
- 美国
- 韩国
- 中国台湾
- 科威特
- 阿根廷
- 澳大利亚(OPTIONA)
如果 TI 有符合上述列表的合适模块、我会很高兴。
此致
Benjamin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Benjamin、
我想看 一下 CC3235MOD 。 您可以在第9.13节中找到相关的认证信息。 不幸的是、其中一些国家/地区不受支持。
您好!Dylan、
CC3235MOD 不支持蓝牙。
1月
感谢迪伦的回答、但正如 Jan D 已经回答过的、该模块很遗憾不支持蓝牙。
我已经尝试将搜索重点放在完整的模块上、例如 ESP32平台或 Telit 和 Laird Connectivity 的产品。
此致
Benjamin
您好 Benjamin、
我很抱歉、CC3235MOD 将提供与您提到的其他平台类似的最接近的一体化解决方案、尽管它仅支持 WIFI。 我们确实有可支持 WiFi 和 BT 的无线收发器模块、例如 WL1835MOD、但这需要并随附主机 MPU 以用于用户应用和 TCP/IP 处理。
好的。 感谢您的努力!