This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/989434/cc3200-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

您好!

我正在围绕 CC3200模块设计定制板。 该模块由商业供应商提供、可提供所有信号。  我对 JTAG 的硬件设计有点困惑。 需要什么上拉或下拉电阻。 我要附上原理图。 感谢知识社区的投入。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawwad、您好!

    1. 在 JTAG_TCK 上添加一个100k 下拉电阻器(引脚#21)。
    2. SOP2必须具有一个2.7k 下拉电阻器。  

    查看原理图后、您使用的 CC3200MOD 原理图符号看起来不正确。 请参阅 数据表中的引脚图 、并将其与此符号进行比较。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Seong、

    非常感谢

    1 -我添加了 Tck 电阻器

    2 -我已更正 SOP2下拉电阻器值

    引脚排列是基于 cc3200芯片的模块的引脚排列。 我使用的模块具有 cc3200、osc、天线和天线连接器。

    cc3200文档提到 UART 0用于闪存编程。   我将需要永久程序存储、因此 u0是必需的。

    任何想法、编程 POD 将如何执行该操作。

    此致

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawwad、您好!

    模块内部是否有串行闪存? 通过使用 GPIO1 (UART0_TX)和 GPIO 2 (UART0_RX)、CC3200器件将发送引导加载程序命令、以将文件复制到串行闪存以进行永久存储。 这可以使用 UniFlash GUI 来完成。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您的帮助。 是的、该模块具有串行闪存。

    这意味着 GPIO 1和2 (即 Uart0)应可用于连接笔记本电脑,JTAG 是独立 的?  我们有自己的 USB 转 UART/TTL。  那么、我们将使用它。

    但我们将 GPIO 12和13用于 Uart0。 这是否有效、或者我是否应该更改到 GPIO 1和 GPIO 2的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawwad、

    为了对您的模块进行编程、应将 GPIO1和 GPIO2用于 UART0。 JTAG 引脚是唯一的、因此它是独立的。  

    BR、