This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:CC3235X 系列是否支持外部 FEM?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1159853/cc3235sf-does-the-cc3235x-series-support-external-fem

器件型号:CC3235SF
Thread 中讨论的其他器件:WL1801WL1831

大家好、

以下是客户的请求:

CC3235x 系列是否支持外部 FEM? 或者 、我们是否建议使用可使用外部 FEM 的 Wifi 芯片或模块?

客户 的目的是提高功率并完成1000米图像传输。

图像数据--MPU 压缩--Wifi 芯片或模块,MPU 和 Wifi 芯片或模块可以通过 SDIO (或 SPI)连接。

如下图所示、SOP0、SOP1可以控制 FEM 的 PA 吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    否 CC3235器件无法与外部 PA 或 FEM (WLAN 前端模块)配合使用、因为存在用于2.4GHz 路径的内部射频开关。

    但我对 WL1801、WL1831芯片并不完全确定、因为网上没有官方数据表。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WL18x1器件具有内部 LNA 和 PA、因此我相信它不能与外部 FEM 配合使用。