This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:射频发射功率

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1011121/wl1835mod-rf-transmit-power

器件型号:WL1835MOD

大家好、 WL1835MOD 的数据表仅显示每个调制类型和数据速率(1Mbps DSSS、54Mbps OFDM 等)的典型射频传输功率-它不显示任何最小值或最大值。 对于每个调制类型和数据速率、发射功率可能会因器件而异。 是否有最小值和最大值?

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以预期1.5dB 的变化。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince、感谢您的回答。 1.5dB 的总变化是+/- 0.75还是+/- 1.5dB?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    +/- 1.5dB

    谢谢、

    Vince