This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:与 Android 11的模块集成

Guru**** 2506105 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/998623/wl1835mod-module-integration-with-android-11

器件型号:WL1835MOD

使用运行 Android 11 (内核版本5.4.70)的 WL1835MOD 的非 TI 处理器的客户在 BT 和 WIFI 方面都有问题

 

在 BT 上

  1. HCI_LL.c 驱动程序能够将 FW 加载到 BT 芯片上、因此 BT 芯片工作正常
  2. 问题是在 Android 上 HCI_LL.c 驱动程序和 HAL 之间进行通信、HAL 在等待 HCI 器件时失败、尽管我们能够看到 HCI 器件确实已创建

 

无线网络

  1. Wlcore 加载正常、我们可以看到"wlcore firmware booted message etc"
  2. 问题同样在于如何设置用户空间和内核驱动程序之间的通信。

 

在这两种情况下、我们都遵循了 Hikey Google 参考板提供的方法、该参考板也使用了 WiLink 模块、但在尝试启用时仍然面临问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    我们无法就此主题提供大量支持、因为我们主要支持运行 Linux 的客户。  在 Linux 上,用户可以运行与 wpa_supplicant 守护程序连接的 wpa_cli,并可用于扫描可用网络、连接 到 AP 等

    最好

    Saurabh