This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:操作失败:错误:SLImageCreator.exe:FS_programming 错误:RET:-10341、Ex_err:2694 - FS_ERR_FILE_NOT 存在

Guru**** 652440 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1161886/cc3235modasf-operation-failed-error-slimagecreator-exe-fs_programming-error-ret--10341-ex_err-2694---fs_err_file_not_exists

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

当我尝试通过 mqttConnect 命令将 AT_cmd 应用程序连接到 Google Cloud 并收到错误消息时。  我下载了 Google MQTT CA 证书的新副本、并在 Uniflash 配置中将其替换。  它们采用 DER 格式。  

我将这些替换到了" 用户文件"下的 UniFlash 映像中:

但是、现在当我尝试对 Launchpad 进行编程时、我会得到错误:

操作失败:错误:SLImageCreator.exe:FS_programming 错误:RET:-10341、EX_ERR:2694 - FS_ERR_FILE_NOT 存在

我出了什么问题?  我在文档中看到、这是因为:

尝试关闭已签名文件时收到-
未找到证书文件(文件缺失
或中的文件路径或名称错误
sl_FsClose 命令)。

但这是执行 sl_FsClose 的 SLImageCreator。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来问题是通过从映像中删除 dummy-root-ca-cert 而创建的。