请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3235MODASF 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
当我尝试通过 mqttConnect 命令将 AT_cmd 应用程序连接到 Google Cloud 并收到错误消息时。 我下载了 Google MQTT CA 证书的新副本、并在 Uniflash 配置中将其替换。 它们采用 DER 格式。
我将这些替换到了" 用户文件"下的 UniFlash 映像中:
但是、现在当我尝试对 Launchpad 进行编程时、我会得到错误:
操作失败:错误:SLImageCreator.exe:FS_programming 错误:RET:-10341、EX_ERR:2694 - FS_ERR_FILE_NOT 存在
我出了什么问题? 我在文档中看到、这是因为:
尝试关闭已签名文件时收到-
未找到证书文件(文件缺失
或中的文件路径或名称错误
sl_FsClose 命令)。
但这是执行 sl_FsClose 的 SLImageCreator。