This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:对于非阻塞套接字、sl_Recv 似乎以较长的延迟返回数据。

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1138140/cc3235sf-sl_recv-seems-to-return-data-with-a-long-delay-for-non-blocking-sockets

器件型号:CC3235SF

SL_Receive 中存在数据的延时较长。

我已将策略设置为"始终开启"、但仍然无法在 launchpad 板或我们的定制板上重现 TI 标识的结果。

我们将一个示例应用程序发送给 TI、用于在不访问我们定制器件上的其他硬件的情况下准确地执行我们正在执行的操作、以进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设置如下。  我的 Asus  RT-AC66U 路由器只有3个客户端。  

    我的 PC 将 TCP 消息发送到设备。

    CC3235sf 器件

    Android 手机、用于通过 CC3235sf 的托管网站配置器件 WiFi 设置、以配置 WiFi 网络。

    路由器已连接到互联网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您可以通过 e2e 发送示例吗?  

    另外、您是否碰巧知道延迟时间是多久以及您的预期延迟是多少?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio、

    该项目最初发送给 TI 的 Jacob Wyrick。  他应该能够为您提供示例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    很抱歉耽误你的回复、但 e2e 在过去几天内已停机。 我建议您联系 Jacob Wyrick 或您在 TI 的联系方式、因为他们可能会更好地了解您的系统和电路板。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogelio、

    此问题再次出现在 launchpad 板上。  以前看过、但更新电源模式对我不起作用。  Jacob 已针对此问题进行了标记、但无法从软件角度提供支持。  Jacob 应能够提供可以重现问题的 CCS 工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    Jacob 已联系我并为我提供了 CCS 工作区和日志。 我将深入了解它、并随时向您提供最新信息。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我想知道您是否可以接管网络的无线日志。 我们无法重新创建延迟、这使我相信它可能来自您的网络。 使用监控模式记录所有802.11协议的日志可以帮助我们更好地了解情况、并让我们了解数据包是否正在重新传输、从而 导致延迟。

    示例:

    您可以通过多种方法来获取这些日志、但以下是一些可能有用的指南。

    https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/WLAN#promiscuous-mode

    https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-mobility/217042-collect-packet-captures-over-the-air-on.html

    此致、

    Rogelio