This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:如何与分集天线配合使用

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995740/cc3235mods-how-to-use-with-diversity-antenna

器件型号:CC3235MODS

各位专家、您好!

我的客户计划同时实施两种天线:芯片天线和外部天线。 它们希望在应用执行期间从两个天线接收信号、并在更好的信号条件下使用天线。 (多元化运营)。 例如、如果有两个天线 A 和 B、而 A 未接收、B 将接收。

我认为可以通过使用 CC3235MODx 的"天线选择(仅限 CC3235MODx)"功能来实现上述目标、但我想确认以下几点。

Q1:是否可以在应用运行时在"天线选择(仅限 CC3235MODx)"的"ANT1"和"ANT2"之间切换?
如果可以根据无线电波状态在 ANT_SEL1和 ANT_SEL2之间切换、具体取决于应用的处理情况、我们认为可以实现客户想要的操作。

Q2:是否可以在应用运行时使用"天线选择(仅限 CC3235MODx)"的"自动选择"选项自动切换天线?
天线选择中的"自动选择"选项(仅限 CC3235MODx)会自动切换至具有最佳信号条件的天线。 但是、在这之后、将使用第一个选定的天线、因此我了解不可能自动切换。 (因为需要重置才能再次自动切换。)

客户需要同时使用两根天线。 如果您有任何有用的应用手册或其他解决方案、我们将不胜感激。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、天线分集功能旨在满足使用两根天线的需求、并在运行时选择具有更好信号质量的合适天线。

    要回答您的问题:

    1.是的,可以在应用程序运行时切换天线。 但是、连接到 AP 时无法手动切换。 此外、如果您使用自动模式、则在连接后无法切换。 您将需要触发手动断开以允许自动算法再次运行。

    2.同样、您可以根据需要在应用中进行切换、但仅在连接阶段-一旦连接、您就固定到一根天线。

    有关天线分集功能的更多信息、请参阅 NWP 用户指南的第4.8节: www.ti.com/lit/swru455

    最简单的工作方法是持续监控应用中的 RSSI、然后在检测到 RSSI 低于应用的最小阈值时触发断开连接。

    此外、 根据客户的用例、CC3235的自动行为可能足够了、尤其是在其产品设计为在运行期间静止不动的情况下。 如果器件不处于不断变化的射频环境中、则在连接期间发现具有更好信号强度的天线不太可能发生变化。

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的回复。 抱歉、我错过了"我错过了"NWP 用户指南第4.8节"。 我检查了文档、但出现了一个问题、所以让我检查一下。

    Q3:在 NWP 用户指南的"第4.8.2节配置"中、我需要重置器件才能切换模式。 这只是一个模式开关。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    4.8.2配置
    此功能可通过主机 API 进行配置。 可能的配置包括功能模式和天线焊盘编号(“引脚复用”)。 此配置是持久的。 需要重置才能应用更改。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    这仅用于模式切换是否正确、因此 ANT_SEL1和2切换无需复位?
    或者、一旦连接到 AP、我是否需要手动断开并复位器件、以便在 ANT_SEL1和2之间切换?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    天线切换不需要重置、仅当您要将模式从自动更改为 ANT1或 ANT2时才需要重置。 因此、如果您处于自动模式、则无需在需要 切换天线时执行重置。

    但是、您需要断开与 AP 的连接才能切换天线。 因此、如果您检测到非活动天线测量的 RSSI 已经优于当前使用的 RSSI、则需要执行手动断开、以便在下一连接阶段使当前 NWP 执行自动模式扫描和切换。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="300198" URL"~/support/wireless-connectivity/wifi/f/wi-fi-forum/995740/cc3235mods-how-to-use-with-diversity-antenna/3681286 #3681286"]仅当您要将模式从 AUTO 更改为 ANT1或 ANT2时、天线切换不需要重置。 因此、如果您处于自动模式、则无需在需要 切换天线时执行重置。[/quot]

    请告诉我数据表以下内容中"需要重置"的含义是什么? 例如、器件硬复位、软复位、AP 连接序列复位等 以下内容来自数据表"10.1.2天线选择(仅限 CC3235MODx)"。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
    自动选择:选中后、在扫描期间以及连接到 AP 之前、CC3235MODx 器件将确定最佳射频路径并选择合适的天线(13)(14)。 结果是保存为配置文件的端口。

    (13):当通过 API 选择自动选择时、CC3235MODx 器件需要复位以确定要使用的最佳天线。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

    上述答案表明、无论是否处于自动模式、切换天线都不需要复位、但数据表显示在选择自动模式时、选择天线需要复位。

    内容有差异、我很困惑、如果您能告诉我、我将不胜感激。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    在数据表中、它所指的复位是一个 NWP 复位(通过 SL_Stop/SL_Start)、当运行模式被切换至自动选择时、此复位是需要的。 启用自动选择(自动模式)后、NWP 无需复位即可在连接期间自动切换天线。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    很抱歉耽误你的回答。  我明白了。 感谢 您的友好支持!!

    此致、
    还不错