This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:SDK 支持

Guru**** 2206920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3130, CC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/994349/cc3130-sdk-support

器件型号:CC3130
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

我想使用 CC3130升级到使用 CC3120的现有设计。   

 例如、当我查看最新的 Simplelink SDK Wifi Plugin 4.20.00.10 2020年7月10日时、提供的服务包是 CC3x20和 CC3x35、没有提到 CC3120。

是否有更高版本的 SDK?

谢谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    用于 CC3130的主机驱动程序与 CC3x20和 CC3x35的主机驱动程序相同。 Wi-Fi 插件中的主机驱动程序将与 CC3x30配合使用。

    话虽如此、自2020年7月发布以来、Wi-Fi 插件没有更新。 因此、对于最新的主机驱动程序、您需要下载 CC32xx SDK 并复制 source/ti/drivers/net/wifi 中的主机驱动程序文件

    此外、您应该使用最新版本的 CC32xx SDK 中找到的最新 CC3x3x NWP 服务攻击文件、而不是插件中的旧版本。 可在 tools/cc32xx_tools/servicepack-cc3x35中找到。 虽然服务标签为 cc3x35、但它也设计用于与 cc3x30器件配合使用。

    如果您需要更多说明或对要使用的正确 SDK/主机驱动程序有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael