This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:标识符"SL_NETUTIL_crypto_csr_save_quot;未定义

Guru**** 1819880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1161340/cc3220sf-identifier-sl_netutil_crypto_csr_save-is-undefined

器件型号:CC3220SF

您好!、

我正在尝试创建 CSR 并尝试使用 NWP 指南(https://www.ti.com/lit/ug/swru455m/swru455m.pdf?ts=1665552773058&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F -第17.1.1.4章)中的示例代码。 我只想创建一个 CSR、因此使用命令 sl_NETUTIL_crypto_csr_save。

编译时 、返回错误标识符"sl_NETUTIL_crypto_csr_save"未定义。

我对 SDK 进行了藐视、但未找到宏  sl_NETUTIL_crypto_csr_save 的定义。 我只能找到 SL_NETUTIL_crypto_CERT_sign_and_save 的定义

使用的 SDK 版本为 simplelink_cc32xx_sdk_6_10_00_05

您能支持吗?

BR、

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!、

    还可以! 我意识 到使用 SDK 6.10时、只能使用 SL_NETUTIL_crypto_csr_sign_and_save、而不能使用 SL_NETUTIL_crypto_csr_save。

    我是否可以使用 SL_NETUTIL_crypto_CERT_SIG_TYPE 来设置 CSR 的签名类型?

    谢谢、BR、

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    能够帮助您解决此问题的专家目前已不在办公室、请给我们几天时间来了解您的问题、我们将提供答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 SL_NETUTIL_crypto_CERT_SIG_TYPE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!、

    我使用 了 SL_NETUTIL_crypto_csr_sign_and_save 而不是 SL_NETUTIL_crypto_csr_save、并实现了相同的结果。

    谢谢!

    BR、

    Sneha