This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何配置 wl1837在专用11b 模式下工作

Guru**** 2797815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/890343/wl1837mod-how-to-config-wl1837-working-on-dedicate-11b-mode

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好、e2e、

客户想要 配置 wl1837 以专用11b 模式工作以扩展 WiFi 通信范围、操作系统是 Linux、您有什么建议吗?

提前感谢。

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我们客户是要在基站模式还是 AP 模式下使用该器件吗?  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sudharshan、

    客户正在使用 AP 模式、谢谢。

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在这种情况下,他们可以尝试修改 hostapd.conf 参数。  

    下面是参数列表  

    CHANNEL -分配所需的频道编号  

    ieee80211n=0 -禁用 HT 模式  

    ht_capab=[短 GI-20]

    HW_MODE=b

    此致、  

    Sudharshan K N

    此致、  

    Sudharshan K N