This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:网关 Wifi /蓝牙

Guru**** 2523260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3200, CC2640, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/908510/ccs-cc3200-launchxl-gateway-wifi-bluetooth

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3235MODSFCC3200CC2640CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

目前、我正在一个物联网网络上工作。 我们需要将数据从 sensortag LPSTK -CC1352R 发送到互联网。 我对2个解决方案犹豫不决第一个解决方案是 CC3235MODSF 模块、它具有 Pucce wifi 并使用 BLE 共存在 WiFi 和 BLE 之间进行切换。  第二个是"蓝牙智能转 Wi-Fi 物联网网关"、它使用 CC3200和 CC26XX 两个端口、通过单个板上的 UART 进行通信。 但我在市场上没有找到它。 我找不到其他解决方案、因此如果有的话、这会对我大有帮助。

据 TI 所述、我想知道什么是蓝牙网关的最佳解决方案。谢谢。

第一个解决方案:  

第二个解决方案:  

此致、

Perrin Paul-Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Perrin、您好!

    您将在 CC1352上仅使用 BLE、还是也将使用低于1GHz? 如果您使用的是低于1GHz、我建议您查看以下资源:

    http://www.ti.com/tool/TIDEP0084

    http://www.ti.com/tool/TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

    如果您使用的是 BLE、那么我建议将 CC3235与 CC2640器件配合使用。 有关该解决方案的一些文档、请访问 :http://www.ti.com/lit//swra608

    http://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

    基于 CC3200的 EVM 是一款 TI 参考设计、旨在用作演示和概念验证、不可出售。 我建议您使用上面链接的 CC3235资源作为网关的起点。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    首先、感谢您的回应、我很感激。 实际上、我使用的是 BLE 连接、因此我认为最好的解决方案是 BLE 共存、但现在、如果我们可以使用 CC1352P-2而不是 CC2640、我想说一下。 CC1352P-2使用 BLE 从这一点来看没有问题、这两种器件的 SDK 完全相同。 因此、如文档所述、用于 WIFI 天线的 CC3235SF 将通过 GPIO 与用于 BLE 天线的 CC1352P-2进行连接。

    此致、

    Perrin Paul-Emile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我看到你给我的文件,我感到非常不安。 如何使用堆栈蓝牙将器件与使用 WIFI 堆栈的 CC3235SF 进行连接? 我是说什么 GPIO 用于 BLE 共存? RF 连接的引脚是什么?

    此致、

    Perrin Paul-Emile