This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:使用 BLE 外设广播时、ANT+无线电失败

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/953365/wl1835mod-ant-radio-fail-when-using-ble-peripheral-advertising

器件型号:WL1835MOD

您好!

我们使用的完整器件型号为 :WL1835MODGBMOCR (它不会显示在下拉列表中)

当 BLE 处于外设模式和广播时、我遇到了与 ANT+有关的重要问题。

我将使用定制供应商命令配置 ANT+、以通过 HCI 启用 ANT+、并使用 HCI 处理所有蓝牙堆栈。

配置 ANT+和 BLE 外设广播后、在随机时间突然且没有通过 HCI 进行任何跟踪的情况下、ANT+无线电似乎会完全丢失所有信号、并且它不会从任何传感器接收任何消息。  

我一直在考虑连接间隔段或通道段段段段、但在外设将广播时间从30增加到100ms 后、 并将广播从通道[37、38、39]限制为仅通道[39]再次生成 ANT+无线电故障、可能会降低发生概率、因为运行时间更长(根据经验测试为5-10分钟到1小时)。

在该 ANT+无线电发生故障后、BLE 正常工作、但 ANT+从未恢复过 agaion、因此在 BLE 外设上启用广播时、我担心 ANT+内部固件存在一些内部错误。

您能否确认这种情况或提供一些修复? 我目前正在使用模 块的固件 TIInit_11.8.32。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谦逊 Ant 不是受支持的模式。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANT+正在使用此模块、一些分销商销售这种处理 ANT+连接的可拆装产品。 您是否意味着、虽然 ANTANT 有效、但 TI 并未正式支持此功能?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅 WL1835MOD 数据表。 仅支持 BT 经典和 BLE。 它很可能得到早期的支持,但后来撤回了。 您能否指向分销商目录/文档、以建议对 ANT 的支持? 我还将与研发团队一起了解 WL8上 ANT 支持的历史。

    谢谢