Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Code Composer Studio
我对示例软件和随附的自述文件有几个相关的问题。 README 文件指示与 Kentec QVGA 触摸屏连接的以下内容:
- 删除
R114, R115, R116, R117
- 替换为1K 电阻器–
R112, R113
- 替换为1.2K 电阻器–
C71, C71
C71是否是两倍的拼写错误? 这应该是 C71、C72吗?
我无法在此图(第25页)上找到 R112或 R113这是我在 launchpad 上找到的最好的图。 :
此外、对于将此示例移植到当前 SDK 是否有任何建议、因为此示例是使用早期版本的 SDK 完成的。
谢谢