This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200引脚17处于休眠模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/771344/cc3200-cc3200-pin-17-in-hibernate-mode

器件型号:CC3200

您好!

我在使用基于 CC3200的器件时遇到了一个奇怪的问题。 由于引脚短缺、我们使用两线制 SWD 接口进行板载调试、因此引脚16和17用于外部连接-当器件进入休眠模式时、引脚17被驱动为高电平。 我已经在 Launchpad 上检查过这一点、使用最少的固件对其进行刷写、这只会点亮 LED 并将电路板发送到休眠模式。 如果在闪存或4线制 JTAG 模式(100或000)中设置 SOP[2:0]跳线、则一切都如预期的那样-引脚17处于高阻态。 如果您为 SWD 模式(001)设置跳线、则重置电路板并进入休眠模式、引脚17将在休眠模式下驱动为高电平。 最小固件的代码如下(在 MCU 初始化和启动后立即将其放置在 main()中):

/*启用 GPIO */
MAP_PRCMPeripheralClkEnable (PRCM_GPIOA1、PRCM_RUN_MODE_CLK);

//为 GPIO13输入(PWR)配置 PIN_04 */
MAP_PinTypeGPIO (PIN_04、PIN_MODE_0、false);
MAP_PinConfigSet (PIN_04、PIN_Strength _6mA、 PIN_TYPE_STD_PD);
MAP_GPIODirModeSet (GPIOA1_BASE、0x20、GPIO_DIR_MODE_IN);

/*为 GPIO9输出配置 PIN_64 (红色 LED)*/
MAP_PinTypeGPIO (PIN_64、PIN_MODE_0、false);
MAP_GPIODirModeSet (GPIOA1_BASE、0x02、 GPIO_DIR_MODE_OUT);

/*打开红色 LED 指示灯*/
MAP_GPIOPinWrite (GPIOA1_BASE、0x02、0x02);

/*等待按钮被按下*/
while (!map_GPIOPinRead (GPIOA1_base、0x20)){}

/*去抖的小延迟*/
map_UtilsDelay (8000000);

/*关闭红色 LED */
MAP_GPIOPinWrite (GPIOA1_BASE、0x02、0x00);

//启用从 PWR 开关唤醒*/
PRCMHibernateWakeUpGPIOSelect (PRCM_HIB_GPIO13、PRCM_HIB_HIGH_LEVEL);
PRCMHibernateWakeSourceEnable (PRCM_HIB_GPIO13);
// PRCMHibernateWupSourceDisable
(PRCM_HIB_GPIO17);//不起作用:

/*进入休眠模式*/
MAP_PRCMHibernateEnter();

/*循环永久-未达到*/
for (;){} 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    为了确保我理解您的说法、您期望高阻抗、但却希望引脚17 处于高电平状态?

    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 根据数据表第12页的表格、我希望该引脚在休眠期间为高阻态、但它被驱动为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、这是 CC3200数据表中的错误。 通过查看下一个串联的 CC3220数据表、可以发现在休眠模式下、引脚17是"在 SWD 中驱动为高电平;在4线制 JTAG 中驱动为低电平"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    这在我们的数据表中似乎是一个错误。 让我看看我是否可以确认它。 如果可以、请提交有关文档的反馈。  您可以在数据表页面的页脚中找到该链接。

    谢谢!

    Vince