This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:尝试在 am4378 GP EVM 上实现 WiFi 网状网络

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MODCOM8I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/811012/linux-am4378-trying-to-get-wifi-mesh-up-on-am4378-gp-evm

器件型号:AM4378
Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODCOM8I

工具/软件:Linux

您好!

我将 TI 处理器 SDK 05.03.00.07 (内核4.14) 用于 AM437x。 我有一个 AM437x GP EVM、其中插入了 WL1837MODCOM8I 板。 我试图让 WiFi 网状网络正常运行、但没有成功。

我首先使用开箱即用的预构建二进制文件进行了尝试。 它不起作用、在我尝试执行 mesh_start.sh 脚本时出现错误。 我在论坛上看到、我们必须在内核配置中设置 CONFIG_mac80211_mesh=1。 我执行了该操作并重建了内核和模块。

执行此操作后、当我尝试执行 mesh_start.sh 脚本时、仍然会出现错误。 我将按照第5.1.2.3节中的命令进行操作。

root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx sh mesh_start.sh
添加 mesh0接口
命令失败:不支持操作(-95)
已成功初始化 wpa_supplicant
第151行:未知全局字段'main_peer_links=10'。
第151行:无效的配置行'max_peer_links=10'。
第156行:未知全局字段'mesh_max_inactivity=30'。
第156行:无效的配置行'mesh_max_inaction=30'。
无法读取或解析配置"/usr/share/wl18xx/mesh_supplicant.conf。
命令失败:无此类文件或目录(-2)
ifconfig:SIOCSIFADDR:无此类设备
root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx

这是我的内核版本

root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx uname -a
Linux AM437X-EVM 4.14.79-ge669d52447 #1挤占 Thu Jun 13 11:41:05 PDT 2019 armv7l GNU/Linux
root@AM437X-EVM:/usr/share/wl18xx

BTW、我可以在 STA 模式下启动 wlan0接口。 网状网络无法正常工作。