This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:测试 WL1835MOD 吞吐量的建议方法是什么?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/822177/wl1835mod-what-the-suggested-way-to-test-the-throughput-of-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD

您好!

客户正在 应用中使用 WL1835MOD。 现在、客户工程师正在询问如何测试 WL1835MOD 的吞吐量?

您是否会帮助提供有关测试方法的一些建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    客户是否创建了定制板? 他们是否仍在使用 EVM 进行评估?  

    他们有几个选项、但我建议最简单的方法是查看此 wiki 页面: http://processors.wiki.ti.com/index.php/WLAN_Throughput_Test

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    如果您正在查看蓝牙吞吐量、这将取决于客户正在寻找的配置文件(用例)。 我们支持的大多数配置文件都具有定义的吞吐量。

    如果您正在寻找更多的最大吞吐量测量、您可以在此处使用串行端口演示 :http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_SPPM_Demo_App

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vince、

    感谢你的帮助。

    客户希望测试 BLE 的吞吐量。  运行 SPPM 演示时、是否有任何统计数据显示吞吐量? 您是否对获取此类 统计数据有一些建议? 是否需要其他测试设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    没有用于监控应用层实时 BLE 吞吐量的内置机制(例如 SPPLEDemo)。 但是、您可以在正常运行 SPPLEDemo 的同时、在 Windows 上使用链路质量监测(LQM)工具来监测活动 BT 和 BLE 连接的吞吐量。 LQM 工具使用与 BT 记录器相同的硬件设置。 您可以在以下用户指南中找到更多详细信息。

    http://www.ti.com/lit/pdf/swau058

    或者、您也可以使用 Frontline Sodera 等蓝牙监听器来捕获所有网络流量并通过这种方式监控 BLE 吞吐量。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vihang

    谢谢!