This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:Free RTOS:应该使用递归互斥量

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/577200/cc3100mod-free-rtos-should-i-use-recursive-mutex

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200

大家好、

我在 基于 FreeRTOS 的系统中使用 CC3100。 我注意到、这个操作系统有两种类型的互斥量/同步对象递归、而不是递归。 应该是哪一个

a)全局锁定对象

b)用于同步对象

此致

Ging Giuseppe Monteleone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非递归。
    您可以下载 CC3200 SDK、了解我们如何将 FreeRTOS 与 Simplelink 主机驱动程序结合使用。

    亚伦