请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837
大家好、
我们的客户已向我们报告、在 WL1837 Service Pack 4.3中、wl1837蓝牙有时(1/4)无法在启动时唤醒。
复制步骤:
我们的客户已向我们报告、在 WL1837 Service Pack 4.3中、wl1837蓝牙有时(1/4)无法在启动时唤醒。
复制步骤:
- 在我们的引导服务脚本中、它运行:
- 回波"1">/sys/class/gpio/gpio485/value #启用 BT_EN
- Hciattach /dev/ttyS5 Texas
- 错误消息如下所示:
Nov 29 09:10:20 Moxa run.sh[394]: Found a Texas Instruments' chip! Nov 29 09:10:20 Moxa run.sh[394]: Firmware file : /lib/firmware/ti-connectivity/ TIInit_11.8.32.bts Nov 29 09:10:20 Moxa run.sh[394]: Loaded BTS script version 1 Nov 29 09:10:20 Moxa run.sh[394]: texas: changing baud rate to 3000000, flow con trol to 1 Nov 29 09:10:30 Moxa run.sh[394]: Initialization timed out. Nov 29 09:10:30 Moxa systemd[1]: sentinel.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE Nov 29 09:10:30 Moxa systemd[1]: Failed to start UC3100 sentinel. Nov 29 09:10:30 Moxa systemd[1]: sentinel.service: Unit entered failed s tate. Nov 29 09:10:30 Moxa systemd[1]: sentinel.service: Failed with result 'e xit-code'.
(笑声)
有时、它将显示 无法向套接字发送 HCI 命令:连接超时而不是初始化超时 - 最后、蓝牙资源被锁定、除非我们将 BT_EN 设置 为 低 电平和 高 电平状态。
但是、将服务包更新为 4.8后 、我们不再 遇到此问题。
将 WL18XX-BT-SP 从4.4更改为4.8并不表示它修复了任何有关连接/初始化超时的问题。
(我们发现在加载.bts 脚本时、似乎有0.5秒的延迟)
如果此升级(4.4至4.8)有任何会影响稳定性、执行顺序或速度的更改?
他们希望了解此问题的根本原因。
主机 CPU: AM335x
Linux 内核:Linux-4.4-CIP-RT
将 WL18XX-BT-SP 从4.4更改为4.8并不表示它修复了任何有关连接/初始化超时的问题。
(我们发现在加载.bts 脚本时、似乎有0.5秒的延迟)
如果此升级(4.4至4.8)有任何会影响稳定性、执行顺序或速度的更改?
他们希望了解此问题的根本原因。
主机 CPU: AM335x
Linux 内核:Linux-4.4-CIP-RT
BlueZ: 5.43-2