请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 大家好、
客户在其产品上使用 CC3200MOD 已有好几年了。 最近、他们发现 Tx 失败率为3%(6/200)。 在它们移除 CC3200MOD 并对 Good 和 Failure One 之间的所有引脚进行静态电阻测量后、它们发现 NG 模块上的引脚31 (RF_BG)变得短路。 这是否正常? 请指导如何调查 CC3200MOD 在其制造过程中出现异常的原因。
此外,他们还发现一个新的(未安装) CC3200MOD 也存在此问题( 引脚31 (RF_BG)变得很短 )。
下面列出 了良好和故障1之间所有引脚上的电阻测量结果。