请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200-LAUNCHXL Thread 中讨论的其他器件: CC3200
各位专家、您好、可以帮我。 我使用一 部 CC3200-LAUNCHXL + AudioBooster 和 Android 手机构建了一些系统。 我的系统的任务是通过 WiFi 将麦克风声音从 CC3200-LAUNCHXL 流式传输到 Android。 是否可以为此目的获取一些 Android 演示应用或 Android 应用的草图源代码?
在这个论坛中、我获得了一些有关此内容的信息: https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/447548/1607973#1607973 、但我在 Android 应用程序编程方面不是很好、我不知道会意识到这样的情况:
"您需要在 Android 应用中实现以下功能:
1. mDNS 发现、用于交换 IP 或在 Android 应用程序中使用静态 IP 和该 IP 的硬代码以及用于 UDP 连接的 LP 代码。
2. UDP 客户端/服务器
3.录音机
4.音频播放器
"
感谢您的回答。