This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:外部26MHz 时钟文档

Guru**** 2797815 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/665073/wl1837mod-external-26mhz-clock-documentation

器件型号:WL1837MOD

您好!

我很难理解是否需要外部26MHz 时钟;老实说、对于本产品的文档、我感到非常困惑。 该产品的数据表甚至几乎没有提到26MHz 时钟、当它说引脚62保留3应用于连接外部 TCXO 时。 但是、当您查看"WL18xx 模块硬件集成指南"时、会显示"0.7保留引脚•保留1、2、3、可用于音频同步、否则请保留 N.C." 因此、保留3似乎用于音频同步、而不是外部 TCXO。 此外、如果您看一下"WL1837MODGI COM8卡"设计、则外部26MHz 连接到保留0的引脚64;但数据表显示引脚64是 GND 连接而不是保留引脚。 这是令人难以置信的混乱,不可能知道该怎么办。

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、
    WL1837MOD 具有内部26MHz TCXO、默认情况下使用。 如果客户希望连接外部 TCXO、则可以使用引脚62/64连接。 如果未连接外部 TCXO、则保持引脚62 NC、并将引脚64连接到 GND。 如果需要,GPIO11 (引脚2)可用于音频同步。 希望它能澄清。

    谢谢
    Saurabh