This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:产品选择帮助?

Guru**** 2797815 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/691636/wl1837mod-help-with-product-selection

器件型号:WL1837MOD
主题中讨论的其他器件:CC2640

如果我使用 WL183xMOD 同时支持 WiFi 和低功耗蓝牙、SimpleLink SDK 是否支持该功能?

是否有更适合我对 WiFi 和低功耗蓝牙要求的 SimpleLink 无线 MCU?

计划使用蓝牙 LE 进行通信和控制、但通过 WiFi 传输大数据文件。  我不确定是否需要同时支持两种无线配置、或者是否可以根据需要来回切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SimpleLink SDK 不支持 WL183xMOD。 它通常与运行 HLOS 的应用处理器连接。 您可能需要使用 CC2640器件检查 CC32xx 器件系列。

    谢谢