This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200未与 NETGEAR N600路由器关联

Guru**** 2796885 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/735988/cc3200-cc3200-not-associating-with-netgear-n600-router

器件型号:CC3200

你好

与 NETGEAR N600路由器关联的 CC3200是否存在已知问题?

型号- WNDR3700v5
路由器固件版本- V1.1.0.54_1.0.1

基本设置:
通道-自动。
模式-高达300Mbps
启用 SSID 广播。
启用20/40MHz 共存性。
安全 WPA2/PSK (AES)。

笔记本电脑/移动设备可轻松连接到路由器。

CC3200可以正常关联的其他路由器-我们在现场有许多测试单元。

谢谢
Emilio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emilio、

    任何 AP 都没有已知问题。
    NETGEAR WNDR3700是经过互操作性测试的长 AP 列表之一。
    您是否能够在 CC3200扫描结果中看到 AP?
    它可能配置为5GHz 频段(802.11a)?
    CC3200仅支持2.4GHz 通道。
    请提供有关 AP 配置的更多详细信息。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilio、

    我假设您已解决此问题。
    如果没有、请使用最新状态进行响应或打开新主题。

    BR、
    Kobi