This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Uniflash 证书错误签名错误

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/731113/cc3220sf-launchxl-uniflash-certificate-error-wrong-signature

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR5987CC3220SF

我按照 Frank Chamberland 在"CC3220SF-LAUNCHXL:Uniflash 证书错误"中的说明进行操作。 我收到签名错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的坏账、Frank Chanders
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您还可以选择仅使用 dummy-root-ca-cert 及其签名(而不是3个部件链)。 如需更全面的理解、请访问:www.ti.com/lit/swpu332

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢你的帮助。 请注意、这是您第三次回答"读取 SWPU332 "。  我可以向你保证,我已经阅读并重新阅读了该文件。 好的、您已经确认我不是像您一样的天才、显然在 TI 工作的所有人都是如此。 我要指出,有时需要一段时间才能掌握新的知识,看到解决办法有助于人们至少获得这种理解的一部分。 另一方面、我已成功使用 MSP430fr59987、Tiva TM4C1924 (w Free RTOS)和 CC3220MODASF (TI-RTOS WiFi-Direct)为 与 Android 应用程序(我设计的应用程序)对话的客户实施辐射检测器。 此外、我还有一个通过 CAT5和 USB 与辐射检测器通信的 LabVIEW GUI。 但我对企业安全并不熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好吧、我没有按照 Frank Chambers 帮助请求的步骤8操作。 我终于成功地将映像下载到 CC3220SF。

    7.为 swru461 - SimpleLinkTmWi-FiRegistered和物联网解决方案 CC3220 (一本单芯片无线 MCU 入门指南)的第28页添加了3个证书文件,日期为2017年2月17日

    我添加的文件为:•dummy-root-ca-cert•dummy-trusted-ca-cert•dummy-trusted-cert,所有复选框未选中,Fields 为空,如图3-12所示。

    8.我添加了 mcuimage pwmled_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin 并保留选中的 Failsafe、Secure 和 Public Write

    我在下拉列表中选择私钥文件名、并使用图中所示的 dummy-trusted-cert-key 和认证文件名框中的 dummy-trusted-cert、然后单击写入

    到目前为止都很好。 注释、图3-14显示了与文本不同的签名文件名

    9.我移动以生成图像并选择创建图像以确保一切顺利-此操作已成功完成

    请检查“受信任根证书目录”文件,并确保“使用默认受信任根证书目录”未选中。 然后从 certificate-游乐场 文件夹中选择以下文件:

    *源文件:certcatalogPlayFound20160911.lst

    *签名源文件:certcatalogPlayGround20160911.lst.signed.bin