请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
您好!
我正在尝试编译我的项目。 我已从项目浏览器导入 TI RTOS 和 MQTT 客户端。 但是、在编译时、我会遇到错误。
TIRTOS 在 MQTT 客户端上成功构建错误
配置如下:-
编译 "mqtt_client_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs"时出现以下错误
subdir_rules.mk:9:目标'build-284539519'的配方失败
解析脚本文件中的 CLI 参数时出错:错误:无法识别的参数:--RTOS
gmake:***[Build-284539519]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
问题可能出在哪?
谢谢、此致、
Snehal