Thread 中讨论的其他器件:CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
我计划使用 CC3200作为无线接入点。 我们可以获取用于创建无线接入点的库或 SDK 吗?
即使我想将多个传感器连接到接入点、将数据推送到云服务器(开源)。 有可能吗?
如何通过互联网访问我的无线接入点、将我的传感器连接到云?
请指导我。
提前感谢
Nitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我计划使用 CC3200作为无线接入点。 我们可以获取用于创建无线接入点的库或 SDK 吗?
即使我想将多个传感器连接到接入点、将数据推送到云服务器(开源)。 有可能吗?
如何通过互联网访问我的无线接入点、将我的传感器连接到云?
请指导我。
提前感谢
Nitesh
您好、Nitesh、
CC3200在 AP 模式下仅支持一个连接的客户端。 CC3220或 CC3235器件在 AP 模式下最多支持4个客户端。
CC32xx 器件不同时支持 AP + STA 模式。 这些设备不能充当接入点、也不能同时作为客户端连接到其他 WLAN。 如果您需要处于 AP 模式的 CC32xx 的互联网连接、您需要自行创建此互联网链接(例如通过具有附加有线以太网或无线 MCU 的 UART、通过 AT 命令通过 GSM/LTE 调制解调器)。
1月
尊敬的 Jan:
非常好的信息 来验证我 的要求。
但是、我仍然想知道 TI 的任何控制器、它们将为我提供至少10-15个无线器件来建立无线网络、请给出建议。
即使是为了使 WLAN 客户端、我也可以将转换器(以太网连接到 MQTT)连接到云。
但主要是创建本地无线网络、其中包括10-15台设备、请建议我继续。
提前感谢
Nitesh
您好、Jan、
感谢您的建议。
我在一些文章中阅读 了有关基于6LoWPAN 的器件将支持采用星形拓扑的10多个器件的信息?
这是否可以实现?
如果有的话、请考虑一下该无线协议。
我只想创建本地网络、以避免云上的多个设备连接、并减少云上的事务。
请在 Zigbee 和6LoWPAN 上分享您的经验。
正在等待回复
提前感谢
Nitesh
您好、Nitesh、
是的、还有许多其他无线标准(低于1GHz 或2.4GHz)允许发送传感器数据并将其传递到云。 几乎所有标准都允许与多个节点(星形拓扑、网状拓扑)进行通信。 技术的正确选择取决于许多因素(例如预期范围、吞吐量、功耗)。 使用此类无线技术可能比为终端节点使用 WiFi 更好。 我无法帮助您正确选择该技术。 您可以在 TI YouTube 频道上查看 Connect 系列视频 、其中介绍了所有无软件技术、或者只需在与该技术相关的 e2e 论坛上咨询即可。
TI 还提供许多有关云网关设计的材料和参考设计。 例如:
1月
您好、Jan、
感谢您的反馈、非常好的交谈、请关闭此查询。 我现在有了想法。
我将进一步了解网关设计部分、以了解更多信息。
谢谢
Nitesh