请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 您好!
我尝试在代码中包含 http 服务器以及 Wi-Fi 配置、OTA、MQTT (AWS)。 我已将 Wi-Fi 恒温器(TIDM-1020)作为参考。 我已从代码(TIDM-1020)中删除了 BLE、恒温器和触控任务。 配置、MQTT (AWS)和 OTA 工作正常、现在我正在尝试在代码中包含 http 服务器。 我已经完成了开箱即用和便携式+ WiFi 演示、并在代码中包含了开箱即用的本地链接任务(http 任务)。 我已刷新开箱即用演示 html 页面和相关文件。 但我无法通过网页控制板载 LED、获取以下调试打印:
有时会像下面所示那样卡住
是否有人可以建议我如何继续。
谢谢、
Sirisha