This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:如何访问 TI WL1835 BLE 信标。

Guru**** 2505495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/931791/wl1835mod-how-to-access-the-ti-wl1835-ble-beacons

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835
我们使用的是 WL1835MODGB。 到目前为止、我们已将其用于 WiFi、但现在我们也启用了 BLE 协议。
我们正在开发移动应用以访问 TI WL1835 BLE 信标。
请提供示例以访问信标。
或分享链接、我们将开发 Android 平台和 iOS。
请帮助我们访问信标。
谢谢
此致、
Chandrasekhar  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    请给我们时间与您联系。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    我的查询是否有任何更新?

    此致、

    Chandrasekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    对拖延表示歉意。 我已将此问题转移给 Michael Reymond。 他会尽快回来。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    您是否想了解访问 WL1835的 BLE 信标数据所需的移动应用、或者您对 WL1835的 BLE 信标功能以及如何修改 BLE 广播数据的问题?

    要访问 WL1835的 BLE 信标功能、我建议您查看 iBeacon 演示 :https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_iBeacon_Demo_App

    https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_TI_Bluetooth_Stack_iBEACONDemo_App

    如果您想知道可以使用哪些移动应用来检查广播数据、可以使用您选择的 BLE 扫描应用。 我个人使用 NRF Connect、但 BLE Scanner 等其他应用也能正常工作。 至于移动应用代码示例、这是我们无法提供的内容、我建议您查看开源项目、以获得有关实施 BLE 扫描仪应用的指导。

    如果您需要进一步了解 WL1835的 BLE 信标功能或对此主题有其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Michael