This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:XDS110与 J-Link、J-Tag 与 SWD

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, TMDSEMU110-U, CC3235SF, LAUNCHXL-CC3235SF, LP-XDS110ET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1221885/cc3235sf-xds110-vs-j-link-j-tag-vs-swd

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235STMDSEMU110-U、、 LP-XDS110ETUNIFLASH

大家好

我考虑使用 CC3235S。 当我使用 j-link (而不是 XDS110)时、是否有相关介绍? 使用 J-Tag 或 SWD 更好吗?

非常感谢你的答复和亲切的问候

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J-LINK 不支持 CC3235S。 我们建议使用 XDS110。

    JTAG 使用4个引脚(与 SWD 的2个引脚相比)、并且速度更快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我推荐使用 SWD、因为这样可以节省两个有价值的引脚。 最便宜且最直接的方式是购买 LAUNCHXL-CC3235SF。 您可以使用此 LaunchPad 开始发现 CC3235S/CC3235SF。 何时迁移至您的硬件、您可以在此 LaunchPad 上使用 XDS-110、并将它连接到您自己的硬件。 您无需购买独立的调试探针 TMDSEMU110-U

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人

    使用 LaunchPad 是一个好主意。 我们可能必须购买 XDS110用于生产或使用 Gang 编程、但到那时我将尝试 launchpad……

    顺便说一下、我是对的、使用 LP-XDS110ET 而不是 TMDSEMU110-U (卡巴莱软件除外)没有缺点?

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    使用 TMDSEMU110-U 会有更多问题(控制用于 Uniflash 编程的复位引脚)、然后使用 LaunchPad 中的 XDS110。

    对于生产编程、您有更多选择-请参阅生产线指南

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan

    这对复位引脚很有意思...

    LaunchPad CC3235MOD 上有 J2。 引脚10 (XDS110输出)为 XDS_CC_nReset。 难道这就不同于从  TMDSEMU110-U cTI-20连接器到 CC3235的同一引脚以便使用 TMDSEMU110-U 进行调试时的"NTRST"布线 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否这不是由 Uniflash 软件控制的正确复位引脚。 它需要是提供 XDS-110的 TM4C1294芯片的引脚 PA6。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 TM4C1294在  TMDSEMU110-U 中、对吗? 是否已将 I PA6路由至其中一个连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TM4C1294在 TMDSEMU110-U 中 我认为 PA6是通过一些电压转换器路由到 AUX 连接器的。 我不能说它是哪个引脚(TMDSEMU110-U 的原理图未公开提供)。 也许在 E2E 论坛的一些长老线程中、您可以找到一条线索。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Jan 这不是很容易... 我订购了 XDS110。 我会 尝试的。 可能是 GPIOOUT0 (引脚8)或  GPIOOUT1 (引脚10)。

    此致

    Chris