主题中讨论的其他器件: CC2564MODN
WL1837MOD 模块可同时进行多少个 SPP 连接? 我可以同时进行两个单独的 SPP 连接吗? 限制是多少?
此外、CC2564MODN 可以支持多少个同步 SPP 连接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
WL1837MOD 模块可同时进行多少个 SPP 连接? 我可以同时进行两个单独的 SPP 连接吗? 限制是多少?
此外、CC2564MODN 可以支持多少个同步 SPP 连接?
您好!
WiLink8和 CC256x 最多可支持10个 BLE 连接。
谢谢
是否有10个 BLE 连接?
BR/EDR 呢? 7? 如何同时进行音频连接?
我们将审核查询并回复给您。 谢谢
尊敬的 Jonathan:
对于这两种器件、它们最多支持7个蓝牙经典(BR/EDR)连接、这将是典型的 SPP 连接。
此外、它们都支持多达10个 BLE 连接、根据蓝牙规范、没有针对 LE 连接的 SPP 配置文件、但您可以通过 GATT 配置文件仿真 SPP、我们在 SDK 中提供了相关演示。
当您说"同步音频连接"时、您指的是同时传输/接收音频、还是只是激活并连接了相关配置文件? 无法同时传输音频流、但您可以让连接保持打开状态(通过暂停和播放来在流之间切换)。
谢谢。 是的、我指的是有效的 HSP/HFP 或 A2DP 连接(流式传输/接收音频)。 基本上、在 BR/EDR 上可以同时有1个有源音频连接和6个数据(SPP 等)、而同时有10个有源 BLE 数据连接。 是这样吗?
Jonathan、您好、这应该是可行的。